This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:VSS 断开后、采样电阻出现故障

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507781/bq76952-the-sampling-resistor-failed-after-the-vss-was-disconnected

器件型号:BQ76952

工具/软件:

BMS 使用 BQ76952进行电芯电压采样。 在 AFE 的 VSS 和 DSP 的 GND 连接到 BAT-后、将保险丝连接到 BAT-。 当 BMS 打开并正常工作且保险丝突然断开时、下图中所示的红色采样电阻将全部失效、阻抗将增加。

我可以问一下在 BAT-断开连接后为什么采样电阻会出现故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:  

    对你回来的延误表示歉意。 但支持队列高于预期、响应速度比平时慢。  

    原因是在使用器件时、BAT-必须连接到 VSS。 否则会导致电压测量不正确、因为 VC0 (电池的接地端)和 VSS (芯片的接地端)是不同的。 大多数应用使用网带或0 Ω 电阻器来连接系统中的两个节点、以区分 BQ IC 接地布线和用于电池包的大功率接地布线。 如果设计中的 FUSE 信号开路、则您的所有测量值都将关闭、因为芯片接地端相对于电池的 GND 悬空。  

    有关设计指南、请参阅 EVM。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero