This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:BQ28Z620EVM-cell 平衡

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512034/bq28z620evm-071-bq28z620evm_cell-balancing

器件型号:BQ28Z620EVM-071
主题中讨论的其他器件:BQ28Z620BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用具有2S 电池配置的 BQ28Z620 EVM 板。

我已设置过压(COV)和欠压(CUV)的阈值。 每当任何一个电芯达到 OV 阈值时、就会触发保护并关闭 FET。

充电时、只有一节电芯达到 COV 阈值、CHG FET 关闭、但另一节电芯尚未达到阈值。

例如:

  • 电芯1电压= 3.8V

  • 电芯2电压= 3.6V

  • COV (充电过压)阈值= 4.0V

在这种情况下、电芯1达到4.0V、CHG FET 关断、但电芯2仍低于该水平(约为3.8V–3.9V)。

我已启用电芯平衡(CB)标志。
但是、电芯均衡似乎无法正常工作。
如何在充电时正确启用电芯均衡?

我提到了数据表、但我不清楚。
您能否在步骤中清楚地解释一下?

我还附上了.gg.csv reference.e2e.ti.com/.../tested_5F00_bqfile.gg.csv 的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队
    我正在等待重播

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我建议参考 本文档 、详细了解电芯平衡。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Jonny。

    我参考了该文档、它主要介绍了快速电芯均衡或内部电芯均衡。 不过、我需要有关 BQStudio 的配置设置或指导的帮助 BQ28Z620

    在我的 EVM 板上、充电和放电标志以及 FET 正常工作、但电芯均衡发生不正确。 我更新了 Qmax。 在充电时 CB (电芯平衡)标志显示为高电平、但电芯未平衡。

    任何一节电芯穿过 COV (充电过压)阈值、FET 关断。
    我需要的是 CHG FET 仅在两节电芯都平衡时关闭。

    您能帮我确定正确的设置吗?

    我的充电日志文件  
    e2e.ti.com/.../4606.charging_5F00_log_5F00_file.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在我查看此内容时、请期待收到延迟的回复。  

    此致、  

    Jonny。