This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:TPS6521907RHBR - EMI 尖峰。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513679/tps6521905-tps6521907rhbr---emi-spikes

器件型号:TPS6521905
主题:TPS65219中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用 AM6231AKGGHHALW 开发了一种定制网关硬件、 并使用由 TPS6521907RHBR 处理的电源管理器件。
进行30MHz 至150MHz 辐射辐射辐射发射扫描后、我们看到了在95 107和120MHz 范围内超出限值的一些尖峰。
使用嗅探头设置进行详细扫描后、我们发现发射来自 PMIC 器件侧。请查看所附的原理图器件。
另外,我们在降压电感器引脚上看到了幅值为2V 的尖峰(在原理图中用红圈标记),请参见所连接的波形和探头捕获。

请分享您对此的见解、


















谢谢、
Deepak D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    感谢您联系 e2e。

    在07版本的 TPS65219中、所有3个降压转换器都配置为高带宽。 这需要80uF 的最小输出电容、但原理图仅具有47uF。

    您能否在所有3个降压输出上再添加一个47uF 并再次检查?

    Sathish