This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:最大允许压力

Guru**** 2469960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401, TPS74901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513928/tps74401-maximum-allowable-pressure

器件型号:TPS74401
主题: TPS74901中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

TPS74401的最大允许压力是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个引脚对引脚较新的器件 TPS74901、该器件允许的最大压力是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:

    最大压力取决于包装类型。 您希望 TPS74901使用哪些封装选项的这些数据?

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan、感谢您的答复!

    完整 MPN:TPS74401RGWR

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大建议力为20N 均匀地施加到垂直于安装表面的封装顶部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 数据表中是否包含此信息? 我只是在 e2e 上看到了几个不同的类似问题、如果在其他地方记录下来、我不想继续打扰您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息不在数据表中。 我们必须从 TI 封装申请它