This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:如何确定从 RJ45到变压器的布线宽度?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513623/tps2373-how-do-i-determine-the-traces-width-from-rj45-to-transformer

器件型号:TPS2373

工具/软件:

您好:

我使用 TPS2373-4设计了71.1W PD 器件、如何确定从 RJ45到变压器的布线宽度?

它们是满足100欧姆阻抗要求、还是处理71.1W 功率?  

此致

韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Webber:

    感谢您联系我们!

    对于8线、4+和4-、每根导线可以有71.3W/41.1V/4 = 433mA。 对于 PoE、建议根据该电流进行设计。   

    此致、

    DIAN