This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542 Pack Configuration B 預設值0x87是for LiFePO4應用?

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513703/bq27542evm-bq27542-pack-configuration-b-0x87-for-lifepo4

器件型号:BQ27542EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ27542-G1

工具/软件:

BQ27542-G1:电池包配置 B 默认值0x87适用于 LiFePO4应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    是的、使用磷酸铁锂电池时、配置 B 中的默认值是一个很好的起点。

    谢谢您、
    Alan