This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:BQ28Z620EVM-cell 平衡

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513135/bq28z620evm-071-bq28z620evm_cell-balancing

器件型号:BQ28Z620EVM-071
Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z620

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用配置用于2节串联电芯电池包的 BQ28Z620 EVM。

我已经配置了高压和低压关断的保护限值。 我观察到的问题是、一旦其中一节电池达到电压上限阈值、保护电路就会激活并断开充电路径、即使第二节电池仍处于安全范围内也是如此。

例如:

  • 第一个电芯:3.8V

  • 第二个单元格:3.6V

  • 上限:4.0V

当第一节电芯达到最大限值(4.0V)时、即使第二节电芯尚未达到该水平(仍约为3.8V 至3.9V)、系统也会关闭充电部分。

我已经通过配置寄存器启用了均衡功能、但在充电过程中似乎无法按预期运行。

您能指导我完成正确的步骤来激活平衡功能、以便在向电池包添加能量时能够正常工作吗?

我查看了相关文档、但感谢您提供更简单的说明。
这是我的.gg.csv 文件
e2e.ti.com/.../5822.tested_5F00_bqfile.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能给我发送一个日志文件、其中记录了您尝试为电池充电的时间吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Replay Adrian
    我附加了日志文件。 请仔细研究一下

    在我的 EVM 板上、充电和放电标志以及 FET 正常工作、但电芯均衡发生不正确。 我还更新了 Qmax。 在充电时  CB  (电芯平衡)标志显示为高电平、但电芯未平衡。

    任何一节电芯穿过  COV  (充电过压)阈值、FET 关断。
    我需要的是  CHG FET  仅在两节电芯都平衡时关闭。



    e2e.ti.com/.../charging_5F00_log_5F00_file.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puppala、

    我已浏览 gg 文件和日志文件、并确保电芯平衡已启用且当前已激活。 但是、2节电池电芯严重失衡。 您可以检查 CBTime1和 CBTime 2寄存器(这可以估算电芯平衡所需的时间)、CBTime2大约为65000秒、非常接近18小时才能完全平衡。 您需要让电池在18小时左右达到完全平衡。 如果需要电池更快地实现平衡、您还可以考虑使用外部平衡电路。

    此致、

    Adrian