主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们目前正在使用 BQ76952 AFE IC。 对于温度监测、我们使用 NTC 热敏电阻的器件 具有不同的温度系数:
-
NTC1. :措施 电池温度
-
NTC2. :措施 MOSFET 温度
我们已使用 bq769x2热敏电阻 系数计算器来计算系数:
NTC1:
NTC2:
我们将计算得出的系数输入到中 数据存储器 bqStudio 的目录:
-
18k Temperature Model
-
Custom Temperature Model
我们已经配置了 GG FIRE 差分输出设置。
不过、 测得的温度不准确 ——有时稍微关闭,有时明显不正确。
我们对此有几个问题:
1. 在中 18k 温度模型 我们如何确定正确的 ADC0 价值?
2. 在中 自定义温度模型 我们如何确定正确的 RC0 和 ADC0 价值?
3. 我们的 MOSFET 保护阈值 电压 135°C 。 我们应如何定义中的系数 自定义温度模型 以确保高于准确的读数 115°C ?
4. 是我们18k Temperature Model
Custom Temperature Model
在中使用和的通用方法 bqStudio 数据存储器 对吗? 或者、是否有推荐的方法可以更准确地处理不同的 NTC 类型?
我们附加了 NTC 电阻-温度表 供参考。
期待您的建议,谢谢!