This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B25:引脚19和20

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512383/tps6287b25-pin-19-and-20

器件型号:TPS6287B25

工具/软件:

尊敬的团队:

你好。  

适用于此器件"TPS6287B25LA0WRZVR"

数据表"https://www.ti.com/lit/gpn/TPS6287B25"

Ultra 链接"https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TPS6287B25&package=RZV&pin=24&sid = lite19ed390e19ed390e19ed390e19ed39063f60c725c094f74&c=1"

请将引脚19和20 (utltra link 上提到的 引脚19为 SDA 或 VSET4、引脚19为"SCL 或 VSET3" )、但在数据表引 脚排列表第5页中、不会清除某些部分中的这些功能或引脚3中不明确的功能、例如、如果器件 TPS6287BxxJE2WRZVR、则包含 fset。

但对于引脚19和20没有提到这样的信息,但是在第3页提到了 这些引脚上的东西,但也对于具有 v 后缀的器件将有 vset3 ,和 Vset 4和没有 sda 或 scl,然而在数据表标题中提到的 所有系列都有 i2c 接口

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢使用 e2e。

     适用于 TPS6287B25 L A0WRZVR 引脚19和20是 i2c 接口 SDA 和 SCL。

    对于 该系列:  

    引脚3 引脚19 引脚20
    TPS6287Bxx L VSET1 SDA SCL
    TPS6287Bxx H. VSET1 SDA SCL
    TPS6287Bxx j FSET SDA SCL
    TPS6287Bxx V. VSET1 VSET4 VSET3

    希望这个答案有所帮助。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、精艺、客户询问超级图书管理员的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我再次查看了数据表、引脚19和引脚20是 SDA/VSET4和 SCL/VSET3。 您能详细解释一下 超级图书馆管理员有哪些不同之处吗?

    谢谢、此致、

    Jingyi