This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:需要了解 IC 的电流消耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512476/tps2560-need-to-know-the-current-consumption-of-the-ic

器件型号:TPS2560
主题中讨论的其他器件:TPS2561

工具/软件:

尊敬的团队:

我需要了解 TPS2560DRCT IC 的电流消耗。
ANS 还可以清除 IC 的 ENABLE 是否仅为低电平有效。

谢谢、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    禁用电流最大为2uA、使能电流最大为125uA

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以同时启用这两个输出并同时禁用这两个输出?
    还可以使用 TPS2561 IC 来控制它们。
    我是否可以将其启用为:
    1)同时启用两者
    2)启用两者
    3)启用无

    要启用 IC、我意味着电源电压为5V、所需的电流为?

    谢谢、
    Irfan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    您可以按照所需的任何顺序控制使能引脚时序。  您可以同时或单独打开和关闭它们。

    两个 IN 引脚都需要连接到同一输入电源、以便它们的 IC 由单电源供电。   

    使能引脚将根据绝对电压打开和关闭器件:

    此致、

    Chuck