Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件: EV2400
工具/软件:
早上好、
我们已经使用 BQ76952设计了一个4节串联电池。 它运行良好。
然而、上周我们注意到电池已经耗尽、不会充电或放电。 我将 CUV 保持在2.5V。
与 EV2400连接后、我们注意到 BQ76952处于睡眠模式。
这令人惊讶。 由于我们对睡眠模式不感兴趣、因此将 Power Config 寄存器中的 SLEEP (位8)设置为0。 我还将附加配置文件以供参考。
是否还有其他因素可能会触发睡眠模式? 如何远离睡眠模式。