This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6948:RGB LED 矩阵(显示)驱动程序查询

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512302/tlc6948-rgb-led-matrix-display-driver-inquiry

部件号:TLC6948

工具/软件:

您好、TI 专家

我想了解 RGB LED 矩阵解决方案。

 -规格

  1. RGB LED

  2. 最多2048个 LED(64x32)

  3. 每个 LED 电流为20mA

  4.帧高达60Hz

我想问一下 TLC6948解决方案是否有参考电路图和示例代码。

我想问的是、除了 TLC6948之外、还有没有更好的解决方案。

最好的考虑

Minsu Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minsu:

    我只需要检查以下规格:

    1. 64*32表示 RGB 像素数吗?

    如果平均电流高达20mA、我建议使用 LP5892或 TLC69628。

    LP5892是一款48通道、40mA、16路扫描 LED 驱动器、可使用2次扫描来驱动96个 LED (32 RGB)。

    TLC69628是一款48通道直接 LED 驱动器、峰值电流高达60mA、每个都可以驱动16个 RGB。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monnet Xu

    感谢您的答复。

    以下是您查询的答案。

    1. 64*32表示 RGB 像素数吗?

     -> 是的

    BR

    Minsu Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minsu:

    希望我的答复解决了您的问题、如果您有更多问题、请告诉我。

    BR

    Monet Xu