This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641 SDIM 上拉电阻器偏置

Guru**** 2579275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506444/tps92641-sdim-pull-up-resistor-bias

器件型号:TPS92641

工具/软件:

大家好、TPS92641上的 SDIM 引脚在方框图中的 SDIM 引脚内部上拉、但未施加该电压。

根据

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828295/tps92641-sdim?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS92641%20vdd#

除非有正当理由、否则无法共享 VDD 幅度。 我必须保护 MCU、因此有合理的理由。 您是否建议在我的 MCU 和器件之间使用一个外部晶体管? 如果我能够以逻辑电平驱动、我需要知道逻辑电压、以便能够保护我的 MCU;得益于高级培训。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我注意到建议在 PWM 引脚上使用二极管。 在我看来、此处应用的思路是、在实时 UVLO 电压减去 MCU 逻辑高电压小于二极管 Von 的情况下、二极管不导通。 当 MCU 逻辑信号设置为低电平时、二极管会传导将电压钳位至 Von (对于肖特基二极管、通常约为200mV 左右)。

    我获得上述方法、但我进一步注意到、该拓扑需要从驱动器向 MCU 灌入电流。 我进一步假设、根据第7.2节中的方框图、我可以平等地为该引脚供电、而不会出现问题、这实际上是我计划的做法(我将使用 PWM 引脚作为 MCU 控制的使能引脚、而无需 UVLO 分压器、通过下拉电阻器将 MCU 直接连接到驱动器)。 但是、对于我用于调光的 SDIM 引脚、如果知道 VDD 电压、我似乎没有这种自由来执行直接连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathon:

    您指的是 TPS92641吗? 我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Patrick、这是 TSP92641;我为混淆而道歉。 我刚才将更正添加到我的问题中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan

    VDD 小于6V、如 SDIM 的绝对最大额定值中所指定。

    数据表中也指定了 VSDIM_RISE /下降阈值。 希望这对您的设计有帮助。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我的问题不是关于绝对等级、也不是关于逻辑阈值。 下图来自功能方框图。

    SDIM 引脚会明确拉高至 VDD。 因此、如果我的 MCU 连接到该引脚、它会看到 VDD。 是的、我可以推理出 TI 将 VDD 设置为低于6V、因为如果不是这样、就会出现一个矛盾(因此、至少我可以从您的回复中去掉这一点、因为您的理由是为我提供绝对评分)。 但是、这种观察结果并没有太大帮助、因为大多数 MCU 的引脚上标称电压并非6V。 了解 VDD 是什么会更有用。  

    也许,我需要自己测量它,因为它没有提供? 即便如此、我认为从 TI 的角度来看、这是需要在数据表上提供的一个关键参数;我发现、不提供这一参数非常不寻常。

    然而,你可以帮助,我会感激;我肯定不是第一个人谁问这一点,在我的第一篇文章中指出,

    Jonathon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathon:

    我们的专家是在公共假期,答复将推迟到5/6。

    感谢您的理解。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathon

    SDIM 是 TPS92641的输入端子、MCU 输出 PWM 信号用于控制分流 FET、MCU 不应看到 VDD 电压。 VDD 只是在引脚悬空时确保 SDIM 为高电平。

    当在 SDIM 引脚上施加 PWM 信号时、有一个上拉电阻器、如您承受的图中所示、即90k Ω、用于限制向 MCU 灌入的电流。 您是否可以考虑 VDD <=6V? 使用什么 MCU?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 GUI 的回复。

    如果我正确地解释了您在前两句中所说的内容、那么即使功能方框图显示一个将 SDIM 拉高至 VDD 的电阻器、实际上这并不意味着这只是一个电阻器、而只是表明器件在悬空时被上拉。 请说明这一理解是否正确。

    如果它只是一个电阻器、假设 VDD 为6V;那么如果源阻抗(90K)远小于灌入 MCU 引脚的内部电阻;那么 MCU 将看到6V。 我正在使用的 MCU 是一款非 TI 器件、其绝对额定值为-0.3V 至3.80V、我以3V 的电压运行、从而使所有引脚均为3V3 (每个引脚的额定值表示为电流 VDD + 0.3V)。 但好像您所说;这个注意事项无关紧要、因为只有在引脚悬空时 VDD 才有效? 如果我选择通过 MCU 供电、那么我就永远不需要担心悬空情况;但如果我要在 MCU 上灌入电流、我不清楚是否可能存在6V、因为 MCU 电阻可能足够高、可以有效地创建悬空状态? 请澄清。

    非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathon

    因此、即使功能方框图显示的是将 SDIM 拉高至 VDD 的电阻器、实际上这并不意味着这只是一个电阻器、而只是表明器件在悬空时被上拉。 请说明这一理解是否正确。  -是的,这是一个将 SDIM 拉高到 VDD 的电阻器。

    但好像您所说;这个注意事项无关紧要、因为只有在引脚悬空时 VDD 才有效? --当引脚悬空或不悬空时,没有 VDD。

    如果我选择通过 MCU 供电、那么我就永远不需要担心悬空情况;但如果我要在 MCU 上灌入电流、我不清楚是否可能存在6V、因为 MCU 电阻可能足够高、可以 有效地 创建悬空状态? 请澄清一下。——请让我看看这个。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢您的帮助、但我必须指出、如果您的前两个答案不同、上面对我在您的帖子中提出的问题(您正在查看的问题)的第三个报价才有意义。 根据你到目前为止所说的一切、似乎还有两个选择。 (1)必须将5V 逻辑 MCU 与此芯片结合使用、允许6V 容差以应对最坏情况(在我看来、这种情况并不常见);或(2)必须在 MCU 和 IC 之间使用晶体管[例如:MCU 到基极、集电极到驱动器引脚、使用 NPN 的发射极到 GND -通过 NPN 的电流额定值只需为6V/90K 欧姆加 A 裕度]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathon

    我在内部检查是否可以找到电压值。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan

    我在内部检查了电压应为6V。 您还可以测量 SDIM 引脚何时悬空。

    我认为 可以在 SDIM 和 GND 之间添加一个~3.3V 齐纳二极管、以确保 MCU 逻辑引脚的安全。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我那时将设计为6V。 齐纳二极管电压钳位方法当然应该有效;感谢您提供的建议。 案例可能被标记为已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢、此致。