请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3488 工具/软件:
我们的原理图

VCC_BSRC= 8.2V

请告诉我我们电路中的哪个问题可能导致输出波形出现这种抖动
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们的原理图

VCC_BSRC= 8.2V

请告诉我我们电路中的哪个问题可能导致输出波形出现这种抖动
尊敬的 Jaewook:
感谢您使用 e2e 论坛。
看起来器件在脉冲跳跃模式下运行。
如果在轻负载条件下运行、占空比会降低到所需占空比小于器件的最短导通时间限制的程度、因此 VOUT 会开始增加、直到 OVP 被触发、然后器件停止开关并等待 VOUT 下降。 此循环会重复并创建您在测量中看到的波形。
此行为是正常行为、对器件无害。
当输出端的负载增加时、纹波应消失。
如果对此行为还有其他问题、请告知我。
此致、
Niklas