This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:低电流限制精度

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511611/tps55289-low-current-limit-accuracy

器件型号:TPS55289

工具/软件:

您好、  

目前、我正在使用评估板(未修改)评估 TPS55289、这是一个涉及超级电容器充电的项目、电流限值范围为50 mA 至3A、 -40°C70°的温度范围内运行 C

我想了解电流限制的精度(尤其是在低电流电平下)、以及该精度受温度影响的程度。 这将有助于确定整个温度范围内的最小电流限值。

此精度主要取决于差分放大器(ISP-ISN)的偏移以及内部 DAC 的误差。

我未使用"电缆压降补偿"特性。 是否最好将 CDC 引脚保持悬空、以便在电流限制方面实现更高的精度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahfoud:

    感谢您的联系。

    我们将对此进行研究、并在下周回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahfoud:

    感谢您联系我们。 输出电流限制精度主要取决于 ISN-ISP 调节电压。 当  ISP 引脚和 ISN 引脚之间的目标电压限制时
    引脚<=30mV、误差为±1.5mV。 当>30mV 时、 误差约为±2mV。 您可以选择一个20m Ω 电阻器、并设置 VISP-VISN=60mV、以实现3A 电流限制。 为了获得更高的精度、建议使用 FPWM 模式。

     ISN-ISP 调节电压几乎不受温度的影响。 主要因素将是检测电阻温度系数。

    是否最好将 CDC 引脚悬空以在电流限制方面实现更高的精度?

    没有影响。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    感谢您的反馈详细说明。

    这就是为什么看到两个具有不同标记的组件之间的电流限值存在差异(可能来自两个不同批次:438 AYC5 G3和 TI 298 AL3J G4)。 可能是由于批次之间的 ISN-ISP 调节电压略有变化。

    我将在未来的设计中考虑这种变化。

    此致、

    马赫福德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahfoud:

    是的、您可以将其视为最坏情况。 我现在将关闭此主题、如果您有任何问题、请随时联系。

    此致、

    木林