工具/软件:
大家好!
我对如何使用 TPSF12C1有两个问题。
1)推荐的电路总是使用2cm 线圈,是否需要2coils ?
2)此 IC 被列为与 IEC61000-4-5兼容。 为什么它兼容? 请提供更多详细信息。
如果您有包含详细信息的应用手册、敬请告知。
此致、
柳介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
福永你好
是的、该 架构基于一个两级滤波器。 需要两个 CM 扼流圈。
是的、该器件具有固有的保护特性、可实现稳健设计–6kV 浪涌(IEC 61000-4-5)、且只需极少的外部元件。 更多详细信息、请参阅数据表第19页和第20页。 TPSF12C1用于在单相交流电源系统中降低共模噪声的独立有源 EMI 滤波器数据表(修订版 A)
此外、以下应用手册可以帮助您提供有关架构的更多信息、即 有源 EMI 电源滤波器 IC 如何降低共模发射
谢谢。此致、
Naresh
福永你好
是的、该 架构基于一个两级滤波器。 需要两个 CM 扼流圈。
是的、该器件具有固有的保护特性、可实现稳健设计–6kV 浪涌(IEC 61000-4-5)、且只需极少的外部元件。 更多详细信息、请参阅数据表第19页和第20页。 TPSF12C1用于在单相交流电源系统中降低共模噪声的独立有源 EMI 滤波器数据表(修订版 A)
此外、以下应用手册可以帮助您提供有关架构的更多信息、即 有源 EMI 电源滤波器 IC 如何降低共模发射
谢谢。此致、
Naresh