This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3220DFP-DGLEVM:使用 USB3标准 B 型插头

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512625/3220dfp-dglevm-using-a-usb3-standard-type-b-plug

部件号:3220DFP-DGLEVM

工具/软件:

您好团队

我们计划使用 USB3标准 B 型插头、而不是 USB3  A 型插头。

2个高速信号对的引脚分配在 A 和 B 插头上交换

您能否确认从 USB3 B 插头到 HD3S3220器件的 TX 和 RX 线路是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alwyn:

      TX/RX 连接看起来不错。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Brian