This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5814:针对 LED 驱动器的建议-通过 I2C 进行控制

Guru**** 2927930 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5814, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507998/lp5814-recommendation-for-led-driver---control-via-i2c

器件型号:LP5814
主题: TLC59116中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

我正在寻找一个用于摄像头照明的 LED 驱动器。 控制接口必须是 I2C。 遗憾的是、几乎没有任何具有 I2C 控制和所需电流的 LED 驱动器、因此我们提出了级联 LED 驱动器的想法、例如将 LP5814用作 PWM 输出。 是否有人已经有过使用此类拓扑的经验?

要求:  

  • 相机应用灯
  • 电压输入:灵活3 - 12V
  • 电流:最大 250mA
  • LED:3组单独控制(可以是3个独立驱动器、而不是 LP5814、例如)
    • 第1组:2个 LED
    • 组2+3:4-8个 LED
    • 所有 LED CRI > 90
  • 控制:I2C
  • 小尺寸非常重要
  • 该想法将 LED 驱动器 LP5814的 PWM 输出与另一个 LED 驱动器级联

有没有关于 LED 驱动器的建议?

谢谢你  

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在提出建议之前、我有一些问题需要您的帮助来回答。

    1. "电压输入"灵活的3-12V"是否意味着 LED 驱动器(VCC)和 LED 电源(VLED)的电压都可以是3至12V 之间的任何值?
    2. 对于"Current:max .250mA (电流:max LED)"、是否意味着每个单独的 LED 的电流将是最大250mA?
    3. 单 LED 正向电压是多少?  
    4. 对于组2+3、是否每个组都有4个 LED?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、  

    1.是的,PSU 设计目前尚未完成,因此在此范围内的输入电压将适用于两者

    2.我们使用的 Luxeon HL1Z 最大 250mA 每个 LED 的正向电流

    3.正向电压为典型值。 2.80V (最小2.65V、最大 3.0V)

    4、组2+3:LED 的数量尚未定义、它将在4 - 8之间、但我们假设它将是4或6片。 我们仍在测试照明。  

    谢谢  

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    我们的专家是在公共假期,答复推迟到5/6。

    感谢您的理解。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    建议查看 TLC59116 (VQFN、5mm x 5mm)、16通道、带 I2C、每通道最大输出125mA

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、

    TLC59116看起来 前景看好 、但我们需要更大的输出电流(200mA)。

    • 您是否建议将该 LED 驱动器级联到另一个驱动器以获得更高的电流?
    • 您有一些建议吗?

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如图所示、TLC59116的两个通道可以并联、以支持最大240mA 输出电流。  

    此致、

    Felix