This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333-Q1:如何管理 RC 缓冲器以避免不必要的影响

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512448/tps610333-q1-how-to-manage-rc-snubber-to-avoid-unwanted-influences

器件型号:TPS610333-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61033EVM

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我们使用以下5V 固定升压转换器"TPS610333QDRLRQ1"。 我们的设计中指定的最大电流消耗为1A。
根据其他评估板 TPS61033EVM、可以使用缓冲器进行改进。 我已将此选项复制到我们的设计中:

我跟踪了设计中 L400和引脚 SW 与 GND 之间测量的峰值:

我想终止正极部分的峰值、使其超过6V、从而获得有关 EMC 和介电强度问题的更清晰的设计。

但我可以根据​​需要设置缓冲值、不能影响这些峰值。 测量图像始终看起来相同。
此外、如果修改了缓冲器并将其移动到 VIN 和 SW 引脚之间、 没有变化来识别。

如果我放大峰值、可以测量有关455MHz 的频率:

现在我向专家提出的问题是:
如何影响缓冲器? 或者、我还必须使用哪些其他选项来降低非所需的高峰值?

布局设计几乎是根据数据表的建议复制的1:1。

非常感谢。

此致

Wolfgang Walter