This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500101:计算仅 VIN 导致的功率损耗

Guru**** 2514585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511984/bq500101-computing-power-losses-due-to-vin-only

器件型号:BQ500101

工具/软件:

我尝试确定 应用中涉及 VIN 引脚的电路的总损耗、例如 FET 的开关损耗和传导损耗。 我的工作点也低于图3所示的1A、因此我尝试收集可以尝试推断出的数据、并推断出任何有用的信息、例如 Rds_on。

查看图3时、曲线显示为二次曲线、这对我来说很有意义、因为导通损耗将相对于 IOUT 呈二次上升、但公式1指出、图3中的曲线是通过功率损耗=(VIN x IIN)+(VDD x IDD)–(VSW_AVG x IOUT)获得的、它与 IOUT 呈线性关系。 公式1还会减去开关损耗项、而不是加上该项、这对我来说也没有意义。 图3中的图表明、功率损耗随 IOUT 增加(这一点非常合理)、但公式1指出该减小幅度。 我已经了解了其他 NexFET 产品、它们都出现了同样的问题。

是否可以提供一种方法或信息来计算电桥电路中的损耗(例如 Rds_on、上升/下降时间、栅极电荷、开/关延迟时间等)? 可以澄清图3和公式1之间的差异吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来与 Eq (1)理解有些混淆。  

    输入电源=来自引脚5的输入电源+来自引脚1-2的电源= VIN*IIN + VDD * IDD

    将驱动器电源添加到总输入功率中。  

    输出功率= VSW*IOUT -->我们不考虑电感器损耗。  

    总功率=输入-输出功率

    希望它能解释。  

    此致

    Vasav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasav:

    感谢您澄清我问题的第一部分与公式1相关、并说明其中没有考虑电感器损耗。

    关于我问题的第二部分、TI 是否能够提供电桥电路的参数(例如 Rds_on、上升/下降时间、栅极电荷、开/关延迟等)、或提供更多 信息/模型来量化导通/开关损耗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azama:

     https://www.ti.com/product/BQ500101上提供了其 simpleis 和其他模型 

    可以直接从仿真模型访问此信息。