This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:过流保护自动重试在过流条件下的工作原理

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512005/tps1685-how-auto-retry-of-overcurrent-protection-works-during-overcurrent-condition

器件型号:TPS1685

工具/软件:

您好的团队、

我不清楚过流保护。 有两种型号、分别是自动重试和闭锁。 但我不知道在过流情况下自动重试是如何工作的。 您能帮我了解它的工作原理吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    器件将在大约600ms 的固定时间后无限期重试。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal-san:

    感谢您的答复。 触发过流保护后、无限自动重试何时停止?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    仅当始终存在过载时才会发生无限重试、因为每次器件都会启动、它都会因过流而关断、然后再次重试。

    如果消除过载、则设备将成功开启。  

    此致

    Kunal Goel