This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A21-Q1:适用于微安级负载的超低 IQ LDO

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21-Q1, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511762/tps7a21-q1-ultra-low-iq-ldo-for-microamp-loads

器件型号:TPS7A21-Q1
主题: TPS7A02中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前处于物联网边缘器件的最终设计阶段、并正在寻找超低 IQ LDO。

我们的电源要求包括2.5V 至5.5V 的输入电压范围、3.3V 的固定输出以及500mA 和1000mA 之间的额定电流。 最关键的要求是极低的空闲电流(Iq)。

当前 LDO 出现问题。 当我们的器件进入睡眠模式且电流消耗降至15微安时、LDO 输出升至3.9V、而不是稳压的3.3V 电压。 这表明它无法在如此低的电流消耗下进行调节。

查看 TI LDO 产品系列后、"TPS7A21-Q1"似乎符合我们的规格。 我们非常感谢您提供的专家建议、以确定此器件是否适合我们的应用。 或者您推荐其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faris:

    我有几个问题。  

    1. 您提到过、输入电压范围可以降至2.5V 至5.5V。 典型电压或标称电压是多少? 2.5V 的下限将导致器件不进行调节、如果在500mA 附近运行、5.5V 的上限可能会导致热问题。  
    2. 您的"超低 IQ"要求是什么? 您是有特定的目标、还是只需要超低的 IQ?  
    3. 您从该电源提供多少个负载? 如果您提供多个负载、是否有任何预算或布板空间来使用多个 LDO? 我问是因为我们 的 TPS7A02 针对超低 IQ 进行了优化、采用小型封装、但仅适用于200mA。

    乍一看、TPS7A21-Q1似乎可以满足您的需求、但我需要查看您的回复并更加自信地进行表述。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    感谢您的回复、并对任何缺失的信息深表歉意。

    关于您的问题:

    1. 使用18650锂离子电池运行器件。 由于具有特殊电路、正常工作电压范围为3.4V 至5V、因此具有特殊电路、可将来自电池的电压保持在该范围内。 我之所以提到2.5V 至5.5V、是因为这是我们在考虑 LDO 的典型范围。
    2. 我们需要进一步降低至较低的 uA 范围(我们目前拥有的 LDO 的额定电流为1A、并具有绿色工作模式、Iq 可低至8uA)。
    3. 我们确实有多个负载、其中一些负载始终开启、而其他负载则有一个睡眠周期。 存在预算和空间限制、因此我们希望在可能的情况下使用单个 LDO。 我们已经对其他电路板使用了您提到的 TPS7A02、但我们与您讨论的器件的200 mA 限制较低。 我们希望 LDO 的额定值至少为500 mA。

    如果您还可以向我们确认 TPS7A21-Q1是否仍可调节为10uA 至15uA 的负载电流、因此我们可以了解是否需要考虑该因素。

    我们还将考虑您关于使用多个低功耗 LDO 的建议。

    此致、

    Faris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faris:

    我懂了。 TPS7A21-Q1可以在空载的情况下进行调节-实际上、静态电流规格是在空载的情况下进行的。 因此、10uA 至15uA 负载不是问题。 我认为此器件适合您的应用。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Nick 非常感谢。

    我们 可能会使用 TPS7A21-Q1。