This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:与模拟 PWM 控制器兼容

Guru**** 2770945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5145, PMP31349

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512673/lmg2100r044-compatibility-with-analog-pwm-controller

部件号:LMG2100R044
Thread 中讨论的其他器件:LM5145、LM5148、 PMP31349

工具/软件:

  该器件是否可以与 LM5145一起用于同步降压应用?

我看到一种使用 LM5148 (PMP31349)的参考设计、并想知道 LM5145是否也兼容。

规格:36V -> 60Vin、32V OUT 11.5A、26A 启动浪涌电流。 频率> 120kHz、

还有-我们有任何用于 GaN 功率级的损耗计算工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    目前、对于采用 LMG2100的 GaN 损耗计算器、我们只提供 Matlab LLC 计算器。 但是、LMG2100数据表的第8.2.2.4节说明了简化计算。

    为了实现与 LM 降压控制器的兼容性、我将由我们的降压控制器团队提供帮助、在此处提供建议。

    谢谢、
    Zach Soviero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    请参阅我的评论:

    客户之所以选择 LM5145而不是 LM5148、有何原因? LM5148是一款电流模式控制器、而 LM5145是电压模式控制器。 大多数情况下、电流模式控制是比电压模式更好的拓扑。 有了 PMP31349、也会更容易实现、因为它是经过测试和验证的设计。  


    话虽如此、LM5145可与 GaN 配合使用、但是、LM5145的栅极驱动电压为7.5V (高于 LM5148)。 您需要确保 GaN 驱动器具有相应的额定值。 您可能必须使用电平转换器(这会增加成本以及传播延迟)。  

    谢谢、

    此致、

    Taru