This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LM3409仅提供高达50%占空比的正确 PWM 输出

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498974/lm3409-lm3409-only-giving-correct-pwm-output-upto-50-duty-cycle

部件号:LM3409

工具/软件:

您好的团队、

我们设计了以下提到的 LED 电流驱动器项目、并以 LM3409作为主要元件。  

这是问题所在

-电流被适当地控制到任何低于50%的占空比百分比(即,如果我提供25,26等,百分比电流被控制良好)然而,当我们给予任何超过50%的占空比时,它看起来像是 IC 正在关闭,我们看到我们的电子负载没有读数。

如果您告诉我在原理图中的探头位置、我可以为您提供更多波形或探头数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享的波形吗

    1. SW 节点、电感器电流、COFF、PWM 在一个图中以5us/div 和1ms/div (可能会因调光频率而进行调整)   

    2. PGATE、电感器电流、COFF、PWM  在一个图中以5us/div 和1ms/div (可能会因调光频率而调整)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @晓光

    由于示波器出现问题、我们目前无法捕获所有波形、直到我们修复已获取不同 PWM 占空比的电流额定值。 有任何疑问吗?

    电子负载测试仪在6欧姆电阻模式下使用

    12V 是输入电压、如果您发现任何问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用示波器监测波形。

    电流设置为超过3A、在6欧姆负载下、该器件将进入压降模式、输出电压充电至输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。 您能告诉我电子负载设置应该是什么吗? 我的意思是、为了进行测试、电阻设置应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电流为3A 6oHm 时、Vout = 3*6=18V、在12V 输入范围内。 器件不会按预期提供目标电流。  

    您可以使用 LED 或恒压输出或更低的负载电阻值到< 3欧姆等  

    如果您可以使用示波器监控波形、那么您可以更好地了解运行条件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为这里存在混淆。 我们的电源只是设置为提供3A 电流、那是不是提供整个电流? 更清楚地说、我们有一个工作台电源、我们将该电源的电压设置为12V、最大电流设置为3A、当我们接通电源时、仅消耗所需的电流吗?  

    所以我不明白你关于3*6=18V 的建议。 主席先生、你能否澄清这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3409是恒流 LED 驱动器。 在您的原理图中、R11=75m Ω、目标电感器峰值电流约为246mV/75m Ω= 3.2A、平均电流约为3A。  

    您可以浏览 LM3409数据表 以及 数据表中的典型应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目标电感器峰值电流

    这难道不意味着驱动器将支持的最大电流是3A 吗? 但是、我们使用 PWM 时、这个电流不是自动调节的、所以电压也应该下降?

    我可能会错误地理解一些非常基本的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅的数据表 使用 EN 引脚进行 PWM 调光  

    如果要降低直流电流、可以将 IADJ 调节为模拟调光。 请参阅 8.3.2.1可调峰值电流控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了一些小于3欧姆的额外负载值、看起来这些值仍然为奇数。 您能检查一下吗?


    恒定电阻1欧姆作为负载





    恒定电阻2欧姆作为负载

    我们计划将几个 LED 连接到电路板上、看看电路是否正常工作。 您是否认为根据我先前分享的现有电路图、电路可以安全地与 LED 连接? TI 使用电子负载测试仪验证类似这样的电流驱动器的典型设置是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议使用 示波器来捕获波形? 例如 、VIN、VOUT、COFF、开关节点电压、 和电感器电流?