This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7702A:示例电路问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509535/tl7702a-issue-with-example-circuit

部件号:TL7702A

工具/软件:

您好:

示例电路可能存在可能会损坏器件的错误。

底部 TL77的 RESET 输出通过一个10k Ω 电阻器连接、该电阻器可限制流经二极管的电流。 数据表中的电路工作原理是因为  、当-12V 发生欠压且二极管导通时、树脂输入电压约为-0.6V 至-0.8V、此输入 树脂 的绝对最大额定值规格为-0.3V。因此、在我看来、此电路可能会损坏 TL77之一。

您能否 检查电路以及如何同时处理两个负电压?

谢谢您、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    -.3V 限值基于正参考点、因此、如果原理图上顶部的2个器件中的任何一个检测到树脂中的电压低于-.3V、这些器件可能会损坏。 另一方面、底部器件有一个负基准点、它也可以翻转限值的符号。

    此外、此原理图多年来一直备受激励、可供多个客户使用。 到目前为止、尚无重大问题报告、我们有义务在数据表中删除或配置建议的原理图。

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    是、但如果-12V 上出现电源故障、则引脚5将相对于-12V 低电平、二极管将导通。 引脚2上的电压将约为-0.6V (二极管 VF)(相对于 GND)。

    TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    我们正在评估您的查询,我们将在24小时内提供答复。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    我们针对负电压监测输出运行仿真、但确实显示树脂将在-0.8V 至-0.6V 之间。

    感谢您的关注!

    我将与 Jesse 和团队合作、对数据表进行任何必要的更改。

    此致、
    Andrew Li