This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88-Q1:检查相位裕度和增益裕度的值

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS736, TPS7A88-Q1, TPS7A88, TLV752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503251/tps7a88-q1-checking-the-value-of-phase-margin-and-gain-margin

器件型号:TPS7A88-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS736TPS7A88、TLV752、TPS7A91

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户询问了 下面原理图中相位裕度和增益裕度的理论值。

我知道如果我进行仿真、TI WEBENCH 只显示了这些值、但这2个 LDO 不支持 WEBENCH 仿真。

您能帮助我从下面的每2个原理图中获得这2个值吗?

1. TPS7A8801QRTJRQ1 (相位裕度和增益裕度)

TPS73601QDBVRQ1 (相位裕度和增益裕度)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我确实在 WEBench 中看到了 TPS736的模型。 我将回顾此内容、并在下周回复您、因为我们在"好星期五"有节假日。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    尚未更新。 您能告诉我为什么客户想要这些信息吗? 如果无法进行基准测试、仿真结果是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您的支持。

    只是他们的终端客户要求提供这些信息。 可以提供 WEBENCH 等仿真结果。 不需要与客户原理图相关的实际值。

    (我已经告诉他们、很难提供真正的值、因为这还取决于布局和 PCB 堆叠。)

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真结果准备就绪后、我将在此处进行更新。 我预计需要5-8个工作日才能满足此要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您的支持。

    如果您对上述问题有任何更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase、我还在等待着收到设计团队的回复。 我将在本周结束时向您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    除非客户报告有稳定性问题、否则我们的指导是、如果客户遵循 Cout、R_ESR、Cin 的建议运行条件。 这保证了稳定性。 我们目前没有资源来支持仅出于好奇而不是基于真实客户情况的请求。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您的支持。

    至少我想知道器件的名称、该器件与 TPS7A88-Q1非常相似、因此我可以通过 WEBENCH 仿真参考相位裕度和增益裕度的结果。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7A91和 TLV752的性能与 TPS7A88相当。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您的支持。

    TPS7A91和 TLV752都不支持 WEBENCH 仿真。 您可以再次查看支持 WEBENCH 的器件吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我们没有任何等效产品支持相位裕度和增益裕度的 WEBENCH 仿真。  请要求客户遵循我们针对 CIN、COUT 和 R_ESR 的 Cout 建议运行条件、并确保 TI 在这种情况下保证稳定性。