This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:EN 悬空、输出禁用时的替代解决方案

Guru**** 2812375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511042/tps709-a-alternative-solution-when-en-floating-output-disable

器件型号:TPS709

工具/软件:

尊敬的团队:

您是否可以建议在 EN 悬空时输出禁用的 TPS709A33DBVR 的替代方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    是否可以从外部添加约为100kΩ 的下拉电阻? 这将确保 TPS709A 保持禁用状态、除非被主动拉至高电平。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    这适用于电池组、客户不能接受100k Ω 带来的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我们任何具有类似静态电流、电源电压范围和输出电流的 LDO 似乎都具有这种行为的使能引脚。 外部逻辑门或电阻下拉也许能够实现这种行为、但会取决于客户的其他要求。  

    此致、

    Alex Davis