请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 Thread 中讨论的其他器件: BQ25798、 TPS25750
工具/软件:
我们正在开发仅接收器应用(目前) 、但我们需要清楚 TPS25751的以下引脚:
PP5V:我们是否可以接地、因为我们没有使用它? 它是否仍需要去耦?
VBUS:如果 PP5V 未提供电压/电流来为 LDO (例如 LDO_3V3和 LDO 1v5)供电、它会连接什么? 我们可以将其连接到 VBUS_IN 吗? 如果我们将其连接到 VBUS_IN、当 PD 协商20V 输入时会发生什么情况?
VIN_3V3:我们可以将其接地吗? 它是否仍需要去耦?
感谢您对此作出的任何帮助!
仅供参考、我们使用 BQ25798