This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:失真的输入电流波形

Guru**** 2518230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, TIDA-00779, UCC27524, UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499541/ucc28180-distorted-input-current-waveform

部件号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TIDA-00779UCC27524、UCC27324、 UCC28070

工具/软件:

您好:

我想了解导致两个电路板上输入电流波形失真的原因。  它们是采用相同 PCB 的 TIDA-00779设计。  电路板1与相同的 MOSFET 硬件完全相同、输出电压为390V / 3500W。   (我使用的是与最新版本相比略旧的 PCB 版本) 原理图附在下面。

e2e.ti.com/.../tidrka5-_2D00_-Schematic.pdf

电路板2使用相同的 PCB、但我不使用 MOSFET、而是使用 Infineon IKW40N120T2FKSA1 IGBT。  我不是在板1中使用 UCC27324驱动器、而是在板2中使用 UCC27524驱动器。  板1使用12VCC、板2使用15VCC 来驱动 IGBT。  电路板2中的 D1、D2和 D3二极管与电路板1中使用的二极管类似、但额定电压更高。  电路板2还对电路板1使用具有相同额定电容但额定电压更高的电容器阵列。   

以下是电路板1和电路板2的输入电压和电流曲线。  蓝线表示电压、黄色表示电流。  电压和电流测量均通过分压器和通过隔离放大器电路的0.01R 分流电阻器信号进行测量。   

板#1 @ 1500W -电阻负载

板#2 @ 1500W -电阻负载

我的意图是试验在电路板2上将更高的输出电压运行到650VDC 左右、但即使在390VDC 输出电压下、我也注意到输入电流失真问题。  板#1和板#2表现出相同的失真、但在板#2中的失真比板#1明显得多。  在继续在较高的输出电压下进行测试之前、我想解决失真问题。   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Board#1波形@ 1500W -电阻性负载。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面随附了使用电流感应变压器时板1 @ 1500W 的另一个捕获图形。  此处的电压测量是使用差分探头进行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 StnGgc、

    据我所知、两块电路板的主要区别在于 MOSFET +驱动器、以及 IGBT +驱动器。  测试条件是相同的。

    我将 THDi 的细微差异归因于 MOSFET 与 IGBT 在导通和关断时序上的细微差异。  
    由于 IGBT 设计中的额定值较高、输出二极管的差异可能也会造成影响。  

    我认为、虽然可以检测到、但电流失真的显著差异(在我看来)不足以防止您提高 IGBT 设计的输出电压。   

    为了限制发生严重意外电流失真的风险、我建议以较小的增量(例如25V 或50V)增加 Vout 设置、而不是直接跳转到650V、并查看输入电流的行为。  在每个增量中、您可以确信下一个增量也会正确运行。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    是的、我将以50V 的增量递增、直到达到650V。

    好的、如果电路板#2的输出电流看起来满意、我将继续进行试验。

    感谢您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    我将 TIDA-00779板上的输出电压目标设置为475V。  我设法获得高达3000W 输出时,突然它爆炸。  我认为根本原因是我使用分流电阻器监测市电输入电流过热并在 PFC 下消耗3000W 时突然出现故障。  这导致电路板上的许多元件损坏。  

    在爆炸之前、它  在 PFC 开启的情况下施加增量负载阶跃后、将电压调节至约473伏。  输出电压范围为470V 至474V、并施加0W 至3000W 负载。

    我重建了电路板、PFC 可以工作、但没有像以前那样调节电压。  0W 负载下的输出电压为473伏。  在700W 时、输出电压稳定至490V (使用 Excel 计算器中指定的1000pF CVSENSE 电容器)。   

    我将 CVSENSE 电阻器更改为820pF、在700W 负载下输出电压稳定至484V。  在0W 时、输出电压仍为473伏。

    我更改了 RVCOMP 和 CVCOMP、使其更接近 Excel 计算器中指定的值、没有任何区别。  在700W 下、输出电压为484V、在0W 下、输出电压为473V。

    什么可能会导致负载下输出电压的上升漂移?  UCC28180是否已损坏或其他元件是否会以这种方式影响输出电压?  我是否应该进一步降低 CVSENSE 电容值?  (因为它在爆炸之前是1000pF、所以这实际上没有意义。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要 Uli 的回复、请等待几天。

    对我来说、如果您的电路板正常工作(输出调节正常)但新电路板没有工作(输出调节不好)、那么我会检查每个引脚上的波形、看看它们是否首先符合预期。 不确定您做了多少工作、您可以分享多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、

    电流输出波形看起来不错、几乎与之前的波形相同。  我将尝试用一个新的 UCC28180控制器替换它、以便在等待 Ulrich 的响应时查看它是否有所不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了改善输出电压摆幅、我一直在使用 Excel 计算器中的变量、并在 TIDA-00779板上复制这些变量。  在某些情况下、我已经能够减少摇摆、但即使在最佳情况下、整体摇摆对于我来说仍然过度。  电路板在空载时在 VOUT (MIN)处于空闲状态、但在部分加载时(我已经使用600W 负载来运行这些试验)、在某些情况下输出电压会达到 VOUT (MAX)或更高。  它不会尝试将电压调节到恒定值。  附件是我对第2次迭代的结果(在电路板达到473个电压设定点之前)

    电阻(欧姆) 无 PFC 电压(V) 无 PFC 电流(A) PFC 电压(V) PFC 电流(A)
    1900欧姆 305.4. 0.16 473.5 0.249.
    1400 Ω   311.3. 0.221. 473.4. 0.338.
    900 Ω 308.4. 0.342. 473. 0.526
    400 Ω 296.1. 0.775 471.3. 1.198
    341 Ω 333.3 0.978. 472.5 1.399.
    301ohms 333. 1.104. 472.4 1.574
    260 Ω 332.2. 1.275. 470.7 1.825
    207 Ω 331. 1.598 473.8. 2.293.
    154 Ω 329.8. 2.118 473.7. 3.057
    105 Ω 329.8. 3.11. 472.8. 4.495.

    奇怪的是、在390V 设定点下、在电路板爆炸之前、电压随着负载的增加而降低(迭代#1)   

    电阻(欧姆) 无 PFC 电压(V) 无 PFC 电流(A) PFC 电压(V) PFC 电流(A)
    1900欧姆 316.1. 0.166. 392.4 0.205.
    1400 Ω   313.5. 0.223 392.5 0.279.
    900 Ω 307.6. 0.342. 392.2. 0.437
    400 Ω 298.8. 0.75 390.8 0.992.
    341 Ω 297.9. 0.873 391. 1.158.
    301ohms 296.2. 0.984. 390.7 1.312
    260 Ω 286.5. 1.099 391. 1.516
    207 Ω 327.5. 1.58 390.3. 1.902.
    154 Ω 326.1 2.097 388.7. 2.526
    105 Ω 322.9 3.047 386.3. 3.708.
    76 Ω 329.5. 4.304. 384.9. 5.138.
    53 Ω 326.7. 6.114 383 7.34
    约49 Ω 326.1 6.55 382.7 7.9.

    以下是仅在600W 负载下获得的 VOUT 结果(迭代#2b 至迭代#2h 是在电路板爆炸并重建后获得的结果)

    参数 元件编号 迭代#1 迭代#2 迭代#2b 迭代#2c 迭代#2d 迭代#2e 迭代#2f 迭代#2g 迭代#2h 转换
    P OUT (MAX) 3500 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 W
    VOUT 390 475 475 475 475 475 475 475 475 V.
    RISENSE R11 220 220 220 220 220 220 220 220 220 500 Ω 阻抗
    CISENSE C15 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2200 2200 pF
    RFB2 (实际) R9 13 10.5. 10.5. 10.5. 10.5. 10.5. 10.5. 10.5. 10.5. 千欧姆
    CVSENSE C11 820 820 1000 820 1000 820 820 820 820 pF
    CICOMP (实际) C10 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 pF
    CVCOMP (实际值) C14 8.2. 8.2. 8.2. 8.2. 10. 8.2. 8.2. 8.2. 8.2. uF
    RVCOMP (实际值) R10 10. 15 16.9. 16.9. 13.7. 15 13 13 13 千欧姆
    CVCOMP_P (实际值) C13 0.39 0.39 0.22 0.22 0.27 0.27 0.39 0.39 0.39 uF
    RSENSE R4、R5、R45 0.003. 0.003. 0.003. 0.003. 0.003. 0.003. 0.003. 0.003. 0.005 500 Ω 阻抗
    PFC 电压 473V 490V 484V 49V 488V 486. 486. 490

    附件是我的 Excel 计算器、供您参考。

    e2e.ti.com/.../UCC28180-Design-Calculator-TIDA_2D00_00779-_2D00_-sluc506c.xlsm-2bnd-Iteration.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通知我们当地的 FAE 就该项目与您联系。 我们可以召开会议来更有效地讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 StnGgc、

    输出电压随负载的变化不是由您在迭代中尝试过的任何分量引起的。  

    此类 Vout 变化的常见原因是:
    1、 注入 VSENSE 网的噪声;可 使 VOUT 上下移动。
    2. 电路板表面泄漏电流围绕高值反馈电阻(RFB1)从 VOUT 到 VSENSE ;使 VOUT 下降。
    3、   下反馈电阻(RFB2)周围的其他漏电流从 VSENSE 到 GND; 使 VOUT 上升。

    4. TIDA-00779在 其升压跟随器控制电路中实现了第四种可能性;流经 Q4的电流或多或少会影响 VSENSE。  集电极电流越小、VOUT 就会下降。   
    高功率输出会使电路板发热。  这种升温可以减少肖特基二极管 D8正向压降、使 Q4基极电压降低、从而使 Q4集电极电流降低、进而使 VOUT 降低。  

    我建议调试您的电路板、以便首先在没有升压跟随器电路的情况下正常工作。 在此调试期间移除 Q4。  
    在 PFC 以最大功率和最高 VOUT 工作后、然后开始考虑 Q4电路将如何与 VSENSE 交互并影响 VOUT。   

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    在研究上面列出的元件后、我认为影响 VSENSE 的噪声必须如您的响应中所述。  我采用了我的第一个基准 TIDA-00779板(配备了 MOSFET)、并将电容器更改为额定值更高的电容器组、并将 RFB2从13K 更改为10.7K。  如预期那样、输出电压从390V 增加到472V。  在600W 负载下、输出电压仅从472V 下降至470V (而 IGBT 板上增加至485V+)。  为了尝试找出导致 IGBT 电路板上影响 VSENSE 信号的噪声的原因、我已将额定值较低的二极管替换为额定值较高的二极管、并且 在600W 负载下没有发现任何问题。  今天晚些时候、我计划将 MOSFET 换成 IGBT、看看它们是否是噪声源。  肯定是相同的、因为除了上述二极管、IGBT 驱动器和 IGBT/MOSFET 之外、两个电路板都是相同的。   

    我注意到与 MOSFET 电路板相比、IGBT 电路板上示波器电压/电流信号测试的噪声要高得多。

    我没有组装任何升压跟随器电路。 我仅使用固定输出配置。

    感谢您的反馈/建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 StnGgc、

    我不知道什么会使 IGBT 比 MOSFET 的噪声更大、但布局良好的电路板不应该对它们都很敏感。  

    我建议寻找电流循环环路、其中高开关电流会 通过磁性方式将噪声耦合到 VSENSE 网络中、或者寻找具有 高开关电压 的重叠轨道或平面、这些平面会将噪声容性耦合到 VSENSE 网络中。

    应在可行的情况下尽量减少环路面积中的所有电流环路、并在可行的情况下尽可能降低重叠区域中的开关电压。
    此外、高 GND 电流应在单独的路径中布线、以远离控制信号的"安静"GND。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    为了提高不同负载下的 Vout 稳定性、我尝试了多种不同的方法。  我换用了 IGBT 作为 MOSFET、因为 IGBT 的较高 Vbias 电压会增加不同负载下的 Vout 变化。  由于 Vbias 较低(使用 MOSFET)、我能够改善 Vout 变化。  仍然存在相对较高的变化量、但它小于我使用 IGBT 时的变化量。   

    我注意到的另一点是、VCC (PFC 开启且未 施加负载)使用万用表测量出11.89V 的电压。  在 PFC 开启的情况下施加负载时、VCC 会下拉至11.7V。  从控制的角度来看、我不确定这是否会影响任何内容、尽管我要提及它。

    此外、Vsense 在 PFC 开启且未施加负载的情况下测量5.009V。  VOUT 测量值为472V。  当负载在 PFC 导通的情况下施加时、Vsense 测量值为5.049V、Vout 跳至480V。  控制器是否应该看到这个较高的 Vsense 值并尝试将 Vout 调低至472V?  (测量是从 TP10和 TP8进行的。)

    鉴于 PCB 布局 TIDRKA8中所述的现有 TIDA-00779 PFC 设计、 如果我要按照附图中所述移动 R6、R7和 R8、我是否会注意到通过将分压电阻器移到更靠近 UCC28180控制器的位置来提高 Vout 稳定性?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 StnGgc、  

    我认为 VCC 的变化不大、也不会造成调节问题。  

    我认为上部反馈网络的三个电阻器肯定应该下移至靠近控制器的位置。
    它们现在所在的位置与控制器 VSENSE 输入之间的长路径是 VSENSE 信号、可以拾取大量开关噪声。  
    噪声会随着负载功率的增加而变差、因为开关电流会增加。   
    如果 TIDA-00779板的布局采用这种方式、则 VSENSE 布局不佳。  

    开关噪声 会使控制器"想着"、即 VSENSE 电压实际上会通过分流一些由过大 VOUT 驱动的反馈电流来调节为5.00V。  将3个 FB 电阻器移动到靠近控制器的位置会改变连接到高压输出轨道的噪声耦合路径、在那里噪声 不会产生影响。   

    这确实意味着输出的高压轨迹将在更靠近 IC 的位置传播、因此根据您的实际布局外观、该附近可能需要额外的间距。  
    另一种选择是将开关引线远离 FB 路径、这可能需要更大的重新设计工作、从而移动电阻器。  

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    感谢您的反馈。  我首先尝试将3个电阻器移动到更靠近 UCC282810控制器的位置、方法是将一些电阻器并置在一起(使用现有的 PCB 进行尝试)、并比较结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、   

    我已经尝试将电阻器移至更靠近 UCC28180控制器的位置、但没有任何区别。  我认为接地噪声必须影响控制器上的 VSENSE 信号。  我下载了最新的 TIDA-00779 Gerber 文件、并将它们与我现有的版本进行了比较。  我注意到在较新的版本中、UCC28180控制器下方有一个较大的实心接地平面延伸。  没有实心接地层。  而是具有布线和填充区域 、为各种元件接地。  

    此外、最新版本的3Vsense 电阻器更靠近 UCC28180控制器。

    最新版本还具有一个直流/直流电源、可将 VBIAS 电压馈送到控制器和驱动器。   

    我假设这两个版本之间的变化有助于将噪声干扰降至最低。  您认为最新的 PCB 版本是否有助于解决不稳定的 VOUT 电压问题?   

    附件中列出了两者之间的差异。

       

    (我还尝试为缓冲器电路 R28、C21填充元件、但这仅在负载下且空载时才使 VOUT 摆幅更大。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  StnGgc、  

    我认为较新的布局比上一个布局有一些改进、但我不知道有多好。  

    这两个 MOSFET 都对我印象不深、因为我可以看到两个开关 MOSFET 通过 UCC28180控制和栅极驱动电路放置。  这使得 MOSFET 能够消耗高压 开关电压、以容性耦合到控制信号(包括 VSENSE 网络)中。

    较新的布局可能会也可能没有将本地 GND 平面延伸并放置在 MOSFET 漏极和电路之间。
    我不知道层叠是什么、但即使 GND 平面在它们之间、它也可能只会衰减开关噪声、而不会完全阻止。  
    如果它们之间有一个接地散热器、这可能有帮助、但我无法从所示的有限层中判断。  

    在任何情况下、我都建议您使用合理的设计原则来布置自己的 PCB、以尽可能地减小开关环路面积、尽量减少 dv/dt 耦合、并将控制信号 GND 返回路径与开关电流电源 GND 返回路径分离。   
    良好的设计不会有任何明显的 Vout 摆幅。

    请参阅有关该主题的应用手册。  尽管该器件面向双交错式 PFC、但其基本原理也适用于单相升压 PFC。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua959

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    我目前正在使用 UCC28070控制器设计多叶电源。  我打算使用 TIDA-00779电源(我目前拥有的电源)作为额定电压更高的电源的"跳板"。  是否可以通过电子邮件离线讨论/审查我的设计?  我无法公开分享详细信息。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 StnGgc:  

    遗憾的是、由于可用的"带宽"有限、我无法承担成为 PFC 设计的个人顾问的时间。  
    这些 E2E 论坛的主要目的是让其他工程师了解涉及各种 TI 控制器的常见问题和解决方案。  

    PFC 设计或原理图的许多方面在公共领域尚未广泛普及、除非它涉及涉及与设计的一些有限细节有关的特殊专有电路。  在这种情况下、可以在讨论较大问题时移除或隐藏这种特殊电路。
    大多数情况下、可以一般性地讨论问题或问题、即使使用说明该问题的实际波形也是如此。  

    该主题涉及 UCC28180设计中输出电压出现不必要的变化、有望尽快解决该问题。    
    如果在使用 UCC28070/A 控制器的新设计中出现问题、请创建新主题。   

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    我设法找到导致 VOUT 不稳定的原因。  我将所有元件更改回390V VOUT 的原始规格。  此时、我在负载下 VOUT 仍有很大差异。  然后、我从电路板上移除了电容器组、并将原始电容器交换在一起。  这解决了 VOUT 差异。  当负载 PFC 测量值为391V 时测得的空载 PFC 为392V。   

    我使用的电容器组包括两个 串联在一起以增加额定电压、然后串接许多  并联电容器以增加组合电容。  我不知道为什么这会导致我遇到的问题、而电容器组离 TIDA-00779控制器太远(大约为6")、或者在我之前的一次故障中、组中的一个或两个电容器发生了故障、导致了这些问题。   

    我想再次尝试增大 VOUT、但我需要将原始规格的电容器换成额定值更高的电容器。  是否应该限制用于提高 VOUT 稳定性的电容器数量?  我原本想购买2个400V、5100uF 电容器、并将它们串联以产生800V、2550uF 的电压、并将一个电容器的负极端子直接连接到电路板上、从而更大限度地缩短距离。  请告诉我这听起来是否合理。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请创建有关 UCC28070相关主题的新主题。  如果您不愿意通过论坛进行分享、您也可以联系我们当地的 FAE 以分享其他信息、例如波形。

    谢谢、

    Ning