This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A37:具有反向保护功能的 LDO

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512257/tps7a37-ldo-with-reverse-protection

器件型号:TPS7A37

工具/软件:

你好、团队。

 除  TPS7A37之外、您能否推荐具有反向保护功能的 LDO?  

要求:  

尺寸<2*2mm

Io>= 1A

最好有 P2P 的第二个源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naizeng、  

    我们还有  具有反向电流保护功能的 TPS73701DRVR、但我没有任何 P2P 竞争产品、可以与采用2x2封装的反向电流保护相同。

    我希望这对您有所帮助!

    BR、

    -吉米