This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:电池无法进入 RELAX 模式。

Guru**** 2383810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507192/bq27542evm-battery-unable-to-enter-relax-mode

器件型号:BQ27542EVM

工具/软件:

尊敬的 TI:

我有两个问题、并感谢你支持澄清以下几点:

  1. 根据附件中提供的数据、您能否帮助分析电池在过去五到六小时的空闲时间内为什么没有进入休息模式?
    e2e.ti.com/.../SLE0414-NotePC_2D00_5.xlsx

  2. 是否有电池不更新 DOD0的特定电压范围?

  3. 如果该标志显示0x003C、则电池不应已进入休息模式。 在这种情况下、DOD0是否仍会更新?

    设置:  
    退出电流= 40mA
    Dsg Relax Time、Chg Relax Time = 60s
    chemID = 0x2107

提前感谢您的帮助。

此致、
Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    此问题已重新分配给本产品的电池电量监测计专家。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问结果何时可用? 我的客户经常跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、由于团队的工作量、我们希望电池电量监测计专家最迟在下周晚些时候审查此问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道我无法进入休息模式的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Nick 目前已离职、我将重新分配这一趋势。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我一个时间来回复-我的客户非常失望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们目前正在研究这一问题、并希望在本周结束时得到答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据附件中提供的数据、您能否帮助分析电池在过去五到六小时的空闲时间内未进入休息模式的原因?

    如果设备进入睡眠模式、则无法记录、因为它正在主动通信、因此无法激活睡眠模式  

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 FULL SLEEP 模式下、一旦触发通信、它将进入 SLEEP 模式。
    这种行为已被理解和确认。

    我的问题是系统无法进入休息模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的问题是系统无法进入 RELAX 模式。

    与团队协商后、是否可以看到您是否可以重新创建相同的结果?

    谢谢您、
    Alan