This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:由一个电源供电

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510832/ucc21520-powered-from-one-supply

器件型号:UCC21520

工具/软件:

您好:

您能否告诉我们、是否可以仅从初级侧为隔离式驱动器供电?

请参阅下图。

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    此处的问题在于无法将初级侧与次级侧正确隔离。

    如果驱动半桥、可以使用一个电源来驱动次级侧通道、并使用自举电路。

    如果这仅适用于 EVM 低压测试、则可以通过一个电源为所有电源引脚上电。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    实际上、我们更想知道是否 有办法利用 IC 内部的开关行为来创建分立式外部电荷泵电路?

    谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    能否详细介绍一下这个应用?

    是否要使用这些栅极驱动器来驱动电荷泵开关?

    此致、

    Hiroki