This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:Cell5~Cell16电压的 SBS 命令。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507774/bq41z90-sbs-commands-for-cell5-cell16-voltage

器件型号:BQ41Z90
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我会查看 BQ41Z90的电芯电压 SBS 命令。
TRM 仅列出了 Cell1至 Cell4电压的 SBS 命令、但 BQ41Z90是16节串联电量监测计。 Cell5至 Cell16 Voltage 的 SBS 命令在哪里?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    目前、TRM 仍在开发新电池电量计、尚未更新以反映 bqstudio 的当前状态。 cell5至 cell16的 SBS 值可以在 BQStudio 的"Register"选项卡中看到。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我知道可以通过 BQStudio 读取 SBS 值、但是如何使用 MCU 读取这些值? 主机需要发送相应的 SBS 命令来读回电池电压。

    您能帮助提供用于读取 Cell5至 Cell16电压的 SBS 命令吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参考下面的图片以访问制造商。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    我有几个问题需要澄清。

    您是说如果我设置 ManufacturingStatus ()[CA_EN]= 0还是将基准电芯电压值设置为0、我可以读取原始未校准电芯电压数据吗?

    执行校准后、如何访问未经校准的原始电芯电压数据?

    如何将数据格式"AAAA"转换为实际电芯电压值?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们需要更多时间来审查这个问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是否有任何新的更新?

    此外、您之前还提到了读取块命令—是否有可用于读取的读取字命令?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    需要在我这边进行测试、以找到电芯电压的地址位置。 由于这是一款 RTM 前器件、我们正在与另一个团队并行工作。 请给我更多时间进行答复。

    谢谢您、
    Alan