This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:在 DC_BUS 斜升期间的 PWM_COMP_CHK_FAULT

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512182/ucc5870-q1-pwm_comp_chk_fault-during-dc_bus-ramp-up

器件型号:UCC5870-Q1

工具/软件:

您好、

我们有 UCC5870-Q1这批用于驱动 SiC 模块的原型600V/20A 逆变器。 我们的逆变器运行良好。

不过、我们已经看到  PWM_COMP_CHK_FAULT 是随机发生的。

在以下情况下会发生故障:

FPGA 和逆变器电子器件通电、UCC5870按正常配置。

2. PWM 正在运行,50%占空比,所有相位的中心对齐 PWM (基本上逆变器是空闲的)

3.将 DC_BUS 电压从0升至300V

4. 发生 PWM_COMP_CHK_FAULT。

TI CAN 从器件:

1.故障与隔离栅有关、而不是我们出错的问题、例如 FPGA 的 PWM 输入异常。 (例如超快脉冲或其他类型)

2.故障是否对系统有害,我们能否有效地抑制它驱动 nFLT1对我们的硬件没有风险?

3.为什么在直流母线电压上升时触发故障。 在此期间、我们不会切换任何电流。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stomp:

    有关此器件的详细信息受保密协议保护、无法在公共论坛上分享。 我将通过私人消息分享我的回复。

    在此处关闭该主题。

    此致、

    Max Verboncoeur