This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:如果 RDHR 器件不可用、我可以将 S 版本替换到我的设计中吗?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512686/tpsm63603-can-i-substitute-the-s-version-into-my-design-if-the-rdhr-part-is-not-available-what-is-the-impact

部件号:TPSM63603

工具/软件:

为设计选择了 TPSM63603RDHR 器件、但现在供货情况有限、替代 S 版本的器件会有什么影响?

是否可以将 TPSM63603SRDHR 放在同一封装内 需要更改的器件? 对于 Rt=10k 的8.5V 输出=>Fsw=1289kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    S 版本启用了展频、而非 S 版本禁用了展频。 两者之间的设计不需要更改任何内容。 请注意、如果您使用外部 SYNC 信号来同步器件、展频将不会打开。

    谢谢、

    Dino