请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8758-EA 主题中讨论的其他器件: LP8758
工具/软件:
此 IC PMU 的 I2C 地址是否不可配置? 如果是、一条 MCU I2C 总线是否不支持两个此类 IC PMU 芯片?
如果我的其中一条 I2C 总线需要承载这两个总 IC PMU 芯片、该怎么办?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tony:
LP8758-EA 的 I2C 地址不可配置、其固定为0x60。
遗憾的是、LP8758不支持多 PMIC 配置。
如果可以详细了解业务案例、请联系营销部门、我们可以了解可以采取哪些措施来生成具有单独 I2C 地址的定制 LP8758版本。
或者、您可以考虑使用 LP875640-Q1等备用第二器件 、该器件已预配置为不同的地址 (0x16)。
如果您需要帮助寻找替代解决方案、请随时分享有关您的应用需求的更多信息。
此致、
Sarah