This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:FCCM 模式

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51635

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512627/lmr51635-fccm-mode

器件型号:LMR51635

工具/软件:

尊敬的 WVB 团队:

Dowe 有任何 WVB 有 FCCM 吗?

条件:

Vin:9~60V、Vout:5V、Imax:3A

谢谢!

此致、

Alice Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    LMR51635可以支持 FCCM。 在该数据表中、它称为 FPWM。

    谢谢、

    Richard