This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:EN 为低电平时触发 FLT

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512039/ucc21750-flt-false-trigger-when-en-is-low

器件型号:UCC21750

工具/软件:

大家好、TI 团队、我们使用 UCC21750来驱动 SiC MOSFET。 在其中一种工作模式下、SiC FET 未工作。 因此、我们通过将 EN 设置为低电平来禁用驱动器。 但是、FLT 引脚可能会变为低电平、以在运行期间触发故障。 为了调试此问题、我们甚至将 IN+/IN-接地、以及将 DESAT 短接至 COM。 但 FLT 仍会触发。 内部逻辑是否可能会发生这种情况、我们应该如何看待这个问题? 谢谢。 -梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    能否就 FLT 低电平条件下执行的栅极驱动器运行添加更多详细信息? (假设没有作为 EN 进行开关、INP 为低电平)

    如果我们不得不重现这个问题、还需要做些什么? 是否涉及任何温度测试?

    等待您的输入。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasi:

     此应用是双向直流/直流转换。 UCC21750用于驱动初级侧全桥拓扑。

    在正向运行期间、UCC21750会主动驱动初级侧开关。 它的工作原理是数据表指定的。

    在反向运行期间、初级侧开关关断。 其 FET 体二极管是整流路径的一部分。

     当功率级别高于~50%功率级别时、FLT 会在反向运行期间发生。 为了重现问题、我们只需在高功率级别进行反向运行。 它将毫无例外地显示。 由于初级侧开关不需要驱动、因此我们将 EN 设置为低电平。 但 FLT 在运行期间被拉低、看起来是随机的、可能在运行后5秒或5分钟内。

     为了进行调试、我们将 EN 设置为低电平、同时将 IN+/IN-/GND 连接在一起。 根据数据表、如果输入较低、则不应发生 DESAT 故障。 但 FLT 仍被触发、我们需要建议进行调查。

     

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    我们 知道系统开关噪声较高的情况、即使 INP=低电平、也可能会产生错误的 FLT。 由于 我们需要讨论尚未发布的新器件、因此我会将本次对话发送到电子邮件。

    我会很快发送一封电子邮件。

    谢谢

    Sasi