This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电子保险丝(TPS16630RGER)的输入和输出短路。

Guru**** 2781385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512293/tps1663-the-input-and-output-of-the-efuse-tps16630rger-is-short

器件型号:TPS1663

工具/软件:

您好、

输入和输出 电子保险丝(TPS16630RGER)的电压为 短路 。 负载侧无短路。

但存在分立式元件(IC 的外设) NOT SHORT 即使电子保险丝 IC 也完好无损 (IC 无物理损坏)。

即使与工作和非工作 IC 进行比较时、也会检查所有引脚的引脚阻抗、不会观察到差异。

TPS16630RGER: 它用作 GaNFET 的漏极电源。

器件电流= 6A

输出负载= 2A

输入电压= 48V

 

eFuse IC 出现故障的可能原因是什么?

此致、

Totashri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Totashri、

    您能否分享导致输入到输出短路的原理图和测试条件?

    器件关闭时测量的输入到输出阻抗是多少。

    谢谢  

    Amrit