This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:效率行为不稳定

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512055/lm5116-unstable-efficiency-behaviour

器件型号:LM5116

工具/软件:

我们在24V 至12V 配置中使用 LM5116。 OutputCurrent 的典型值为0.8A。 最大输出电流约为2 ... 3A。频率为250kHz。  
我们使用 Vishay 线圈 IHLP-4040EZ-11 22uH。
我们生产了大量的 PCBA 没有问题(>200)
现在、我们有一些电路板的输入电流加倍、线圈变得非常热、焊接几乎熔化。
线圈会出现这些现象、如果将其安装在不同的电路板上、我们会看到相同的高电流效应。
如果我们用另一个相同的零件替换线圈、则问题已解决。

有人有类似的经验和建议来解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fons

    看起来该问题是由电感器本身引起的、因为更换电感器可以解决该问题。 请检查电感器中是否存在任何绝缘问题。 请使用 IR 摄像头检查焊接质量。 冷焊点会导致接头处出现高电阻、然后高电阻可能会导致过热。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我们通过测量这两个部分的电感来检查2个故障的电感器。 方法是测量时间常数并将它们与性能良好的电感器进行比较。 2个故障电感器的电感低10倍、很可能是2U、而不是22u。 下一个问题:在 PCBA 生产、测试、运输、组装过程中,这种情况如何发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fons  

    您可能必须联系电感器制造商以获得答案。 如果没有绝缘问题、可能会在其生产线中发生。   

    - EL