This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:不寻常的 GaN 栅极驱动器电路波形

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511070/lmg1210-unusual-gan-gate-driver-circuit-waveforms

器件型号:LMG1210

工具/软件:

您好、

我最近使用 EPC2304和 LMG1210开发了 GaN 栅极驱动器测试板、并观察到波形中存在一些异常行为。

具体来说、上部 FET 的波形不一致、缺少方波的周期。 我附上了一张图像、以便更清楚地说明问题。

测试频率设置为7.4 MHz、我使用具有阻性负载的10V 总线。

如果需要、我可以私下分享原理图。

感谢您的帮助。

此致、

Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    感谢您联系我们! 我向您发送了一个朋友的请求、请您分享原理图。 您是否还能说明示波器上每个通道正在探测什么?

    此致、

    Vincent Liew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    由于我们在论坛上继续讨论、因此我将关闭此主题。

    谢谢您、

    Vincent