This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:想知道如何配置第一个输出电压

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667, CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512924/tps53667-would-like-to-know-how-first-output-voltage-is-configured

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: CSD95490Q5MC

工具/软件:

您好的团队、

我的客户一直在使用 TPS53667 x 1pcs 和 CSD95490Q5MC x 2个来设计多相直流/直流转换器、但有技术问题。 您能帮我回答吗?

1.按照数据表中的第9节所述、为所有电源上电后、在 PMBus 输出电压控制之前、是否通过引脚配置的第一个输出电压配置启动电压?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    您能澄清一下您的问题吗? 您是否参考 了 TPS53667数据表? 您是否询问在器件开始调节时、启动电压是否配置为第一个输出电压? 如果是、则正确。  

    请告诉我、

    Walter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter-san:

    我很抱歉我不清楚的问题。 我想问下面的句子。

    '如果启动电压配置为器件开始调节时的第一个输出电压?'  

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    是的、您的理解是正确的。 如果还有什么我们可以做的、请告诉我。

    Walter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter-san:

    点击"已解决"按钮后、很抱歉提出问题。  当器件开始调节时、用户是否需要将 RESET 引脚拉低以输出启动电压? 或者在器件开始调节时、是否可以将 RESET 引脚拉高至输出启动电压?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    别担心。 无论 RESET#引脚上是否下拉为低电平、器件将始终启动至 Vboot 电平。 但是、如果 RESET 变为高电平一次、则无法从那里更改电压。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Walter