This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92613-Q1:原理图审阅

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515644/tps92613-q1-schematic-review

器件型号:TPS92613-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您能帮助查看原理图并给出一些评论吗? 谢谢你。

VIN=7-18V、 电流 I (LED)= 120 mA、PWM 占空比=10%、R46=20k Ω

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    我可以从二极管数据表中看到最大正向电压为2.5V。 Ω 2个串联二极管和33 k Ω 并联电阻上的压降、在最坏情况下、您没有足够的余量在7V 下运行。 您需要考虑稳压器的压降电压、以避免低压降情况。 我 Ω 将33k Ω 电 Ω 阻器替换为22k Ω 电阻器、以提供额外的~700mV 余量。

    您是否打算使用 DIAGEN 引脚电阻分压器在电源电压低于7V 的情况下允许该器件在低压降模式下运行? 如果是、我建议 在电源电压达到7V 时为 R40使用57kΩ 电阻器、将 DIAGEN 引脚设置为1.045V (逻辑低电平最小值)。

    我还建议将 C01直接放置在 R47的另一侧的 PWM 引脚上、以实现预期的低通滤波器效果。

    此致、

    Zach