This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:正常充电操作的输入/输出电压差是多少?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515685/bq25173-what-is-the-input-output-voltage-difference-for-normal-charging-operation

部件号:BQ25173

工具/软件:

如果按以下两种情况中所示设置了电压、充电是否可以正常工作?

1 输入:3.5V 输出:3.3V    

2 输入:3.3V   输出:3.3V    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    压降电压(Vin - Vout)将取决于输出电流、请参阅数据表中的图6-6。

    #1 输入:3.5V 输出:3.3V   

    对于200mV 的压降、该单元将运行、但输出电流约为100mA。

    #2 input : 3.3V   输出: 3.3V   

    器件将处于睡眠模式且无输出电流。 当 Vin-Vout 为80mA 时、单元通常进入睡眠模式。