工具/软件:
BQ25504是一款整洁的器件、我运行得很好、有几个我不理解的小问题。 开始回答这个问题之前、我的第一个问题是、是否存在数据表 SLUSAH0G–2011年10月–2023年8月修订(修订版 G)第12页上的功能方框图小错误、这是最新版本。 这是该图的一部分:
观察当内部开关 A 闭合时、VRDIV 已连接 OK_HYST (这在某些测量模式下似乎没问题)、但也会与运算放大器进行比较 Vref。 虽然后者可以用于一些函数、但在这里似乎不正确、因为这会导致 OK_PROG 的测量不可能同时进行。 但是、为了确定值 VBAT_OK_PROG、需要后者、因为该公式不包含 ROK3。 因此、我觉得电路应该是这样的:
在这里、如果开关 B 闭合、而 A 开路 、则可以确定 VBAT_OK_HYST、如果两者都闭合、ROK3有效地缩短(参阅下文)、以便可以测量 VBAT_OK_PROG。
测量 ROK3上的电压时、这条推理曲线似乎得到确认。 随着电压 VSTORE 的降低、ROK3上的电压为零、而在超过 VBAT_OK_PROG 阈值后突然变为正。 但问题仍然是、开关 B 的作用是什么? 可能我在这里还缺少一些东西。
您能评论一下我的理由和开关 B 的作用吗?