This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:TPS74610PQWDRBRQ1软启动等效器件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514674/tps746-q1-tps74610pqwdrbrq1-soft-start-equivalent

器件型号:TPS746-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS74801-Q1

工具/软件:

我们使用 的是 TPS74610PQWDRBRQ1。 上电时、我们会遇到一个破坏电源的电流瞬态。 它似乎不是电流容量、而是由较大的动态负载变化引起的调节问题。 同一 SON 封装中是否可能还有一个1.0V 器件(包含某种有助于降低瞬态速率的软启动能力)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    您是否需要符合汽车标准的器件?  

    是否需要具有电源正常(PG)功能?

    是需要1V 固定电压还是可以选择可调电压?

    TPS7A80-Q1和 TPS7A81-Q1是两种可能的选项

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试直接替换、而不是重新旋转电路板(因此需要相同的封装)、但如果需要、我们可以使用一些跳线。 所以最好使用固定电压、但我们也可以这样做。 我确实需要电源正常状态指示功能。 我确实需要至少汽车温度范围。

    看起来  TPS7A80-Q1、TPS7A86-Q1只能降至1.2V。 很遗憾、我需要1.0V。 我记得、当我们最初选择一个器件时、限制我们的选项。 您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该说"我们可能会使可调整选项发挥作用"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我向我们的汽车 LDO 营销工程师汇报一下、她将能够根据您提到的详细信息推荐合适的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    很遗憾、我们没有满足您列出的所有要求的替代产品。 我建议使用 TPS74801-Q1 (TPS74801QDRCRM3Q1)、因为它具有 PG、可编程 SS 并可调节至1V。 但是、该器件需要一个偏置电压轨、它是可调节的、采用3x3mm VSON-|10封装、需要重新设计电路板。

    此致、

    Eunize Tobias