Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30
工具/软件:
我在下面列出了一些信息以及一些问题、想知道是否有人可以帮助我找到正确的方向、帮助我理解和纠正我看到的问题。
另外、谁是合适的应用工程师来与我们讨论我们的问题?
TPS7A3001失败 DRB T 在高湿度环境(95%无冷凝)下运行两小时。
- 根据规格表中的表格、稳压器配置为-5V 输出、支持输入/输出10uF 电容器以及10nF Cbyp 和 CNR/ss 电容器。
- 湿度浸泡后无输出故障、而-5V 变为零伏
- 发生故障时、请注意 NR/SS 电压测量值为~μ V 至6VDC、而正常运行时测量值为-1.2VDC
- IC 不会随着时间的推移自行校正、但当随着时间的推移进行下电上电时、会再次提供适当的输出。
- 电路原理图如下所示
我们已经对装有 TPS7A3001的 TPS7A30评估装置进行了额外测试 DGN T
- 不同的封装配置
- 装置上的稳压器也配置为-5V 输出
- 在高湿度下不会出现故障(周末的测试时间要长得多)