This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987DDHRHR

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509100/tps65987d-tps65987ddhrshr

部件号:TPS65987D

工具/软件:

尊敬的团队:  

本说明概述了工程所需的 USB-C PD 控制器固件的要求。
该系统使用 TPS65987DDDHRSHR PD 控制器和 TUSB1064RNQT 转接驱动器 IC 来管理来自外部器件(例如平板电脑/iPad)的 USB 数据和 DisplayPort 信号
连接到主机 SOC 和显示器。
 主要目标是实现与外部设备的无缝连接、将 USB 数据路由到 SOC、并将 DisplayPort 信号输出到电路板的显示屏
系统组件:
PD 控制器:TPS65987DDH
转接驱动器:TUSB1064RNQT (支持 DisplayPort 1.4/USB 3.1)
 
SoC 接口:I2C 和 USB 开关
 
随附了我们的 Type-C PD 控制器设计方框图和 Type-C 扩展坞部分的原理图以供您参考。
我们已成功检测到通过集线 Type-C 端口连接的 USB 器件、该端口可与 PD 控制器 TPS65987DDHRHR 连接。 使用通过应用程序自定义工具生成的二进制映像、我们配置了 FLIP、CTL0/1和故障检测线。
但是、我们想了解 DisplayPort (DP)功能要按预期工作还需要哪些其他配置。 我已附上二进制映像以供您参考。 您能否查看并提供有关所需修改的指导、以确保功能正常?
此外、如果需要调整特定设置或参数、我们将不胜感激。 你在这方面的协助将是非常宝贵的。