This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:LMZ23605TZ 在负输出电压下的同步输入

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515163/lmz23605-lmz23605tz-synchronization-input-at-negative-output-voltage

器件型号:LMZ23605

工具/软件:

您好:

我希望使用 LMZ23605TZ 作为  -5V 输出。

我不打算使用同步输入。  我应该将此输入连接到 AGND 还是将其保持悬空?

谢谢、

-Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至 GND、请勿将引脚悬空。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将它连接到  AGND。  谢谢你、Dino。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭螺纹。