This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:反向电流保护问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505761/tps2553-reverse-current-protection-issue

器件型号:TPS2553

工具/软件:

大家好、我正在使用 TPS2553来测试我的设计以承受反向电流 情况、但我看不到它能正常工作。

以下是 I get 的结果(VIN 5.2V 之后施加 VOUT 5.6V)、通过两个不同的 IC 重复该结果:

VOUT 插入特写视图:

这是我的原理图的一部分以及测试条件说明:
  

IC 的直观外观:

如果您有任何 关于此设计可能存在问题的想法、欢迎随时提出来

提前感谢

Yury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yury、

    我现在正在审查这个结果、稍后将返回给您。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你查克!

    你有机会看看吗?  

    此致、

    Yury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yury、

    我没有看到任何关于您的电路会阻止器件正常关断的信息。

    我将为该器件申请一个 EVM、以便重复在我这边进行的测试  我以前没有见过这种失败。  我需要几天的时间才能将 EVM 内部进行测试。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力!
    期待您的测试结果

    此致、
    Yury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuri、

    我找到了一个 EVM、明天就能够进入实验室进行测试。

    我会尽快发送更新。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    我重复了我的测试、将我的电路与电路板电源和耗电元件完全隔离。 删除了电感器 L1002和 L1003并将我的实验室 PSU 通道连接到 IC 输入和输出(EN 也短接至输入电压)。

    我在这些条件下得到相同的结果。

    您是否能够从您身边执行一些测试?

    P.S.  我不小心打破了 Resolve 而不是回复 Grimacing 你能重新打开这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会重新打开它。  我不得不为我的主板订购替换器件。  输出电容器很差、所以我还没有进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,查克!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天应该有替换零件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我将测试更新后的电路板。  现在将在队列中更新 CAP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck!
    您是否能够进行一些测试? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iurii、

    Chuck 今天很糟糕、但明天将重新开始办公。 请给他一天时间回复。

    谢谢您、

    Seong